¿Necesitás un tornillo para madera de calidad? ¿Querés aplicarlo pero no sabés cómo hacer para lograr una fijación perfecta?
Este es uno de los escenarios más comunes en las distintas tareas de carpintería. De hecho, hay muchos trabajos que terminan mal por no saber sobre estas cuestiones.
Sin embargo, se trata de una acción más que sencilla, sobre la que hay que tener en cuenta algunos consejos prácticos para implementarlos de inmediato.
En esta guía de Würth se mencionarán los aspectos más importantes para saber cuáles son los mejores tornillos para madera y cómo deben utilizarse
Qué tener en cuenta para elegir tornillos para madera
Diámetro y longitud del tornillo
Es importante tener en cuenta cuál es el diámetro y la longitud del tornillo que vamos a utilizar antes de que comencemos a trabajar, ya que debe ser de la medida justa para obtener una fijación perfecta.
Tipo de punta del tornillo
Se trata de otro aspecto relevante a la hora de elegir uno de estos elementos. No es lo mismo contar con un tornillo punta aguja o un tornillo autoperforante, ya que se emplea para diferentes finalidades.
Tipo de rosca
Por otro lado, se recomienda utilizar tornillos de tipo de rosca completa para madera blanda y así obtener una mayor sujeción. Caso contrario, es aconsejable aquel que disponga de una rosca parcial, estos últimos se utilizan para tornillos grandes, en montajes estructurales.
Uso del taladro
Antes de atornillar, puede darse que se necesite el uso de un taladro para vaciar un poco el aserrín. Esto ocurre en casos en los que la madera sea dura, por lo que el tornillo no hará presión al ingresar y no generará grietas en el material.
Paso a paso, cómo atornillar madera de manera correcta
Aunque parezca una tarea sencilla, el atornillar madera requiere de ciertos recaudos para no dañar la superficie. A continuación, el paso a paso para lograrlo:
- Elegir los tornillos correctos para la madera, ya sea por la consistencia de la madera, como por su diámetro y longitud.
- Usar la maquinaria necesaria para introducir el tornillo.
- Colocarse frente al tornillo para que, durante su ingreso, lo haga de forma derecha. Así, se sujetará más fuerte.
- Revisar si los tornillos fueron bien colocados a la madera.
- Hacerlo las veces necesarias por cada tornillo.
Los mejores tornillos para madera de Würth
Tornillo super rápido madera
Para unir placas de madera, melamina y MDF
VER PRODUCTOEste tornillo es para asegurar o unir placas de madera, melamina y MDF entre sí o a estructuras metálicas.
Posee un paso rosca con punta aguja especial, cabeza fresada 60º y punta Philips PH2. A su vez, está endurecido, por su composición en acero fosfatado, y tiene una cabeza estriada fresa en la superficie y queda embutida.
Tornillo fix punta aguja
Tornillo de acero fosfatado para atornillar subestructuras de madera
VER PRODUCTOTornillo de acero fosfatado para atornillar subestructuras de madera. Brinda un paso grueso, un hilo extremadamente profundo con punta afilada y cuenta con una cabeza cónica, de PH2.
Tornillo con alas punta mecha
Para la fijación de placas o maderas a perfilería metálica.
VER PRODUCTOEl tornillo con alas punta mecha se usa para la fijación de placas o maderas a perfilería metálica.
Utilizado en la construcción de aberturas, entrepisos, carrocerías, furgones, escenarios, casas rodantes y viviendas industrializadas, entre otros.
Posee una cabeza avellanadora con alas que permiten una fácil perforación de la madera.
Tornillo T2 punta mecha
Ideal para atornillar sobre yeso, madera y aluminio
VER PRODUCTOTornillo con rosca de chapa con punta auto-perforante para atornillar sobre yeso, madera y aluminio. Ideal para trabajos de construcción en seco
Tiene un encastre PH2, punta aguja, cabeza avellanada y su material es acero al carbono fosfatado.
Tornillo fix bicromatizado 4×40
Ideal para utilizar en construcciones con todo tipo de maderas, MDF, entre otros materiales.
VER PRODUCTOEl tornillo fix se destaca por su punta aguja y filos de rosca. Perfora y rosca en aluminio, madera y láminas metálicas.
Junto con el tarugo de nylon ofrece una buena resistencia a la tracción. Ambos son recomendados para fijar en hormigón, mampostería, paredes revestidas y otros de similares características.
En construcciones secas fijan la solera a la pared o cielorraso, su acabado es fosfatizado y dorado, hecho en acero al carbono, posee un encaste Pozidrive (PZ2), punta aguja y cabeza frezada.
Atornillá en madera de manera correcta para una fijación eficiente
El atornillado en madera es una tarea sencilla, pero que necesita de ciertas consideraciones para lograr una fijación eficiente.
Para ello, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones previas como la de saber el diámetro y la longitud del tornillo para madera, la punta y tipo de rosca, entre otras cosas.
A su vez, durante el proceso de atornillado habrá que en algunas oportunidades realizar un agujero antes para que el elemento se fije cómodamente, por ejemplo.
Por otro lado, también es importante contar con un tornillo de calidad que soporte diferentes condiciones, de modo que garantice un resultado excelente. Si estás buscando uno de ellos, te recomendamos que ingreses a nuestra tienda oficial para que te llevar el que más te sirva.

Camila se desempeña como Analista de eBusiness en Würth Argentina y está próxima a recibirse como Licenciada en Relaciones Públicas. Se especializa en comunicación digital y creación de contenidos orientados a fortalecer el vínculo entre la marca y sus públicos.