Cómo aplicar lubricantes y grasas correctamente

Existen distintos tipos de aplicaciones de los aceites lubricantes para obtener un estado correcto de la maquinaria, que provea un alto rendimiento. Cada una de ellas se especializa en distintos ámbitos, sea dentro del sector automotriz o industrial, y también bajo diferentes condiciones. No atender a estas cuestiones es perjudicial para llevar a cabo las … Leer más

3 mejores productos para proteger la pintura de tu auto y quede impecable siempre

El sol, la lluvia y la exposición a la suciedad del aire exterior son algunas de las causas por las que se desgasta la pintura de tu auto. Imaginate si pudieras utilizar productos que cuiden y protejan tu auto de los principales factores de desgaste. En este artículo, te compartimos los mejores productos con los … Leer más

Los lubricantes sintéticos vs. convencionales: ¿Cuál es mejor?

¿Estás teniendo problemas en tu motor y no sabés si eso se debe a tu aceite? ¿Dudás entre cambiar un lubricante convencional por un lubricante sintético? Es una inquietud que le pasa a más de uno.  También conocida como grasa lubricante sintética, este fluido tiene características muy distintas al producto base, por lo que es … Leer más

¿Cómo abrir un precinto de seguridad sin romperlo?

Seguramente alguna vez pusiste mal un precinto de seguridad y, como no quedó como esperabas, tuviste que cortarlo para colocar otro. ¿Sabías que en realidad podrías reutilizarlo? Muy pocas personas lo tienen en cuenta y terminan mal gastando otras abrazaderas de plástico, cuando en realidad podrían usar la misma.  Si bien es un procedimiento que … Leer más

¿Cómo limpiar discos y pastillas de freno?

Mantener los discos y las pastillas de freno limpios no solo es una cuestión estética, sino una medida crucial para garantizar la seguridad y el rendimiento de tu automóvil.  La acumulación de suciedad y residuos puede comprometer seriamente la eficacia del sistema de frenado, aumentando el riesgo de accidentes y acortando la vida útil de … Leer más

¿Cómo seleccionar el abrasivo adecuado?

Los abrasivos son materiales esenciales en múltiples industrias debido a su capacidad para desgastar, pulir y dar forma a otras superficies. Utilizados en la industria metalúrgica, la carpintería, la cerámica y más, estos materiales garantizan acabados perfectos y eficaces. Entre los más utilizados se encuentran el óxido de aluminio, el carburo de silicio y el … Leer más

¿Cómo elegir una amoladora?

¿Recta o angular? ¿Mini o grande? ¿Qué disco tiene que soportar? ¿Cuál es la potencia adecuada? Estas son algunas de las tantas preguntas que nos realizamos al momento de elegir una amoladora.  Esta herramienta posee varias características que pueden ir cambiando según el modelo, por lo que la tarea se puede tornar complicada. Tener en … Leer más

Cinceles: qué son y para qué sirven

Los cinceles Würth se caracterizan por ser unas herramientas de alta calidad. No obstante, hay quienes desconocen qué son y para qué sirven. Esto elementos son imprescindibles en muchos rubros: se usan en desde talleres de carrocería y talleres de parabrisas hasta talleres mecánico y carpinterías de aluminio. Ofrecen una solución única, por lo que … Leer más

Sierra de arco: para qué sirve, características y sus partes

La sierra de arco es una herramienta que se utiliza para diversos rubros, por lo que muchos no tienen en claro cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta al momento de una compra.  ¿Para qué sirve específicamente? ¿Cuáles son sus características? ¿Y sus partes? Estas son las preguntas que muchos se hacen en … Leer más

¿Cómo elegir mechas de metal para prevenir daños en tu equipo?

¿Sabías que la elección de la mecha adecuada puede marcar la diferencia en la durabilidad y el rendimiento de tus herramientas? Esta decisión más allá de simplemente optimizar la eficiencia: es una decisión que puede marcar la diferencia entre el éxito y el desgaste prematuro de tus herramientas. Las mechas DIN se destacan en este … Leer más