Descubrí cómo las altas temperaturas afectan el uso de grasa lubricante

grasa siliconada

Las altas temperaturas pueden tener un impacto significativo en el rendimiento y el consumo de los lubricantes, especialmente en ambientes industriales y automotrices. Cuando el calor extremo entra en juego, la grasa lubricante puede perder su efectividad, lo que puede conducir a problemas serios en el mantenimiento de maquinaria y vehículos.  Ahora bien, entender estos … Leer más

Tips para implementar pintura en aerosol Würth (paso a paso)

La pintura en aerosol se presenta como una opción ideal para llenar de color una superficie de manera sencilla y rápida. No obstante, se deben tener en cuenta una serie de consideraciones para que el trabajo sea óptimo. Desde el tipo de pintura hasta cómo hay que aplicarla, son algunos de los aspectos claves que … Leer más

6 problemas comunes de lubricación y cómo prevenirlos

Los problemas del funcionamiento de los lubricantes en los motores es más frecuente de los uno cree están asociados a una serie de factores. Para cada tipo de inconveniente existen sus respectivas causas y modos de solucionarlos, por lo que hay que informarse para estar preparado, según sea el caso.  Una vez que se tengan … Leer más

7 Diferencias entre herramientas neumáticas y herramientas eléctricas

¿Tenés que ir llenando tu taller y no sabés si comprar herramientas neumáticas o herramientas eléctricas, porque no sabés sobre sus diferencias? Te entendemos, es una de las preguntas más comunes que recibimos.  Ambas son máquinas tan distintas que hacer una mala elección podría desencadenar en un montón de escenarios que no nos gustan para … Leer más

Descubrí cuáles son los metales que no sufren corrosión y sus secretos

La corrosión es el enemigo silencioso de los metales, capaz de deteriorar estructuras, piezas mecánicas y herramientas de trabajo. Pero, ¿sabías que existen ciertos metales que se mantienen firmes ante la humedad y el paso del tiempo?  En este artículo, te revelamos qué metales no sufren corrosión y por qué. Y, si tenés metales oxidados, … Leer más

Martillo Neumático Würth: características y opiniones

¿Estás buscando un martillo neumático o un martillo eléctrico y no sabés cuál elegir? Este tipo de elecciones se tornan complicadas cuando se desconocen los productos buenos y malos del mercado. En varias ocasiones, los profesionales recurren a herramientas que no tienen el suficiente reconocimiento en el rubro, pero que, por su monto, los consideran … Leer más

¿Cómo se debe efectuar la lubricación de los rodamientos?

Si tenés unos patines, patineta, longboard seguramente alguna vez sufriste algún tipo de problema por el desgaste de las ruedas, provocado por un incorrecto mantenimiento con lubricantes para rodamiento. El cuidado de los mismos es muy importante, ya que las bolas se desgastan y se tornan rugosas a tal punto de que pueden generar un … Leer más

Líquido refrigerante: ¿Qué es, para que sirve y por qué es importante?

liquido refrigerante que es para que sirve

Cuando tenés un auto, debes tener en cuenta distintos elementos que son esenciales para que el motor cumpla su función correctamente. Uno de esos productos infaltables es el líquido refrigerante. Seguramente te estarás preguntando dónde se encuentra el líquido refrigerante y qué es. Este elemento lo encontrás en todos los autos y pocas personas saben … Leer más

Guía definitiva para cortar alambre de acero: uso de disco diamantado

Cuando se trata de trabajar con acero, la precisión y la seguridad son esenciales. Un corte limpio no sólo mejora la calidad del trabajo final, sino que también asegura que el proceso sea seguro y eficiente. Los discos de corte, especialmente los discos diamantados para cortes de acero, permiten realizar cortes finos y precisos sin … Leer más

Llave inglesa o llave francesa: ¿Cuáles son las diferencias?

Llave inglesa o llave francesa: ¿cuáles son las diferencias?

¿Tenés que comprar una llave para terminar tu trabajo y no sabés cuáles son las diferencias entre la llave inglesa o la llave francesa? Tranquilo, no sos la única persona que no lo tiene claro. De hecho, son más los que se encuentran en la misma situación que vos que los que están informados. Este … Leer más