¿Cómo elegir las pinzas de punta adecuadas para tu trabajo?

pinza pico de loro

Elegir una pinza de punta puede ser una tarea que se le complicaría a más de una persona. Es que hay algunos modelos para analizar y no siempre se sabe para qué sirve cada uno de ellos. Lo que suele ocurrir es que se compra una de estas herramientas para una tarea y finalmente termina … Leer más

Tipos de tornillos: todo lo que necesitas saber

¿De cabeza plana o hexagonal? ¿De acero o acero inoxidable? La elección de los tornillos es una tarea compleja, debido a la inmensa variedad que hay en el mercado. Tener en cuenta qué tipos de tornillos existen es clave para lograr uniones resistentes. No solo se diferencian por su material, sino también por su cabeza. … Leer más

Guía para reducir las vibraciones en las puertas del auto

llanta_auto

¿Notás que tu auto vibra más de lo normal? Las vibraciones en las puertas de auto pueden ser una molestia constante, hecho que afecta en tu comodidad y seguridad al conducir.  Esta situación no sólo es incómoda, sino que también puede indicar problemas subyacentes en tu vehículo. Ahora bien, la solución puede ser más sencilla … Leer más

Crema limpia manos N-Plus: higiene y comodidad para un día de trabajo

Crema limpia manos

Trabajar en un entorno industrial o de taller puede ser una tarea ardua, especialmente cuando se trata de mantener el saneamiento y la comodidad.  Para estos casos, la crema limpia manos N-Plus no sólo promete limpiar, sino también cuidar y proteger tus manos, brindándote higiene y humectación.  Ahora bien, ¿te gustaría conocer los beneficios de … Leer más

5 tipos de herramientas de corte para distintos materiales

En el mundo de las herramientas de corte es difícil elegir cuál elegimos para llevar a cabo nuestro trabajo de manera eficaz. Es que hay varios factores que determinan el modelo indicado para que no solo tengamos el resultado esperado, sino que para que no se dañe la herramienta.  De todos modos, no tenés por … Leer más

Paños de microfibra: usos y tipos, ¿para qué sirven?

¿Se te derramó líquido en una superficie? ¿Tenés que sacar el polvo de tu auto o un mueble? El paño de microfibra es una solución para vos.  Se trata de un tipo de fibra sintética, cuya composición ofrece resultados únicos para quitar la suciedad tanto en ámbitos profesionales como domésticos.  El uso de estos elementos … Leer más

Silicona alta temperatura: cómo se usa y cuanto tarda en secar

Silicona alta temperatura

A muchas personas les pasó que usaron silicona para alta temperatura y no les dio el resultado esperado. Seguramente ocurrió, porque no sabían cómo se usa ni cuánto tiempo lo tenían que dejar secando para que actúe de la manera más eficiente. Además de que la junta no terminó como esperaban, también perdieron tiempo y … Leer más

Precintos: Que es, Usos, Tipos y Medidas

Existen ciertas tareas que necesitan de un precinto de seguridad para que el resultado sea óptimo. No obstante, para ello depende el tipo de abrazadera, ya que las mismas están preparadas para distintos usos. No contar con la brida adecuada puede ser un problema. A su vez, la elección puede ser acertada, pero la medida … Leer más

Mejores fresadoras: cómo elegirla, para qué sirven y tipos

Fresadora neumatica

Las fresadoras son una de las herramientas más utilizadas por los profesionales, debido a sus grandes resultados y facilidades. No obstante, para cada actividad existe un tipo especial que, si no se respeta, no logrará el resultado esperado. El acabado de nuestro trabajo no será el mismo si poseemos una elaborada especialmente para madera, pero … Leer más

Anillos de seguridad: qué son y para qué sirven

En los rubros en los que se fijan distintos tipos de piezas se utilizan mucho los anillos de seguridad. No obstante, hay varias personas que no saben qué son ni para qué sirven. Los seguros Seeger son elementos que se emplean para la sujeción o retención de piezas gracias a su forma particular, que además … Leer más