Paso a paso: ¿Cómo usar una abrazadera para cada tipo de proyecto?

Cuando se trata de proyectos de trabajo o reparaciones en casa, saber cómo usar una abrazadera adecuadamente puede marcar la diferencia entre un trabajo bien hecho y uno que podría mejorar.  Las abrazaderas son elementos esenciales en cualquier caja de herramientas, tanto para aficionados como para profesionales. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, … Leer más

¿Cómo elegir el disco de corte en la amoladora?

Cuando necesitamos de un disco de corte para utilizar con nuestra amoladora, siempre nos surge la misma pregunta: ¿cuál debo elegir? Existen muchos tipos y usos de estas herramientas que generan estas inquietudes.  Es que, más allá de que deseemos que el trabajo resulte exitoso, queremos hacerlo de manera rápida, eficaz y sin dañar nuestra … Leer más

Guía sobre los tipos de adhesivos: elegí el mejor para tus proyectos

Cuando se trata de realizar cualquier tipo de proyecto, desde manualidades hasta reparaciones en el hogar, elegir el adhesivo adecuado es fundamental para asegurar un buen resultado.  ¿Qué tipos de adhesivos existen y cómo saber cuál es el más indicado para tu necesidad? La elección correcta del adhesivo no sólo garantiza la durabilidad y efectividad … Leer más

Secretos para lucir llantas relucientes: guía completa de limpieza de neumáticos

¿Alguna vez te preguntaste cómo lograr que tus llantas de aleación brillen como el primer día, usando tus herramientas neumáticas? Si es así, ¡entonces estás en el lugar indicado!  En este artículo te revelaremos los mejores métodos para limpiar la llanta del auto de manera sencilla y efectiva.  No importa si optás por un limpia … Leer más

Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de consejos para evitar problemas a futuro. Este tipo de procedimientos son muy importantes para la vida útil de la herramienta y también para preservar la integridad física de los operarios. Si bien es importante implementarlos, … Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos les cueste comprenderlo, sí las hay. Estos tipos de herramientas poseen sus propias características, por lo que es importante tenerlas en cuenta para realizar los trabajos de la manera más óptima posible.  Si bien se … Leer más

Mejores remachadoras manuales del mercado: características y funciones

remachadora

Las remachadoras son herramientas simples, eficientes y accesibles para realizar uniones de materiales. Se utiliza normalmente en procesos industriales, pero también en aplicaciones domésticas y mucho más. En este artículo, te compartimos las mejores remachadoras manuales del mercado.  Describiremos las características y funciones de cada una para que puedas decidir cuál es la mejor remachadora … Leer más

Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

mejores-atornilladora-impacto_wurth

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto ocurre con los atornilladores de impacto que, si no se eligen de la manera adecuada, podría generarnos ciertos problemas.  Hay un montón de factores que pueden interceder a la hora de definir a la adquisición … Leer más

Mejores destornilladores Torx: medidas, para qué sirven y precios

Si trabajás con autos o tenés uno, seguramente alguna vez te pasó que tuviste que ajustar o aflojar un tornillo y no contabas el destornillador Torx adecuado. No existe peor malestar que ese a la hora de hacer un arreglo.  De hecho, puede pasar que tengamos varios de este tipo, pero es tan amplia la … Leer más

Llave Allen: qué es, para qué sirve y medidas

¿Tenés que aflojar o ajustar un tornillo hexagonal y no alcanzás a hacerlo con la herramienta? Seguramente tenés una cuya característica es recta. Ahí está el problema, que no contás con una llave Allen. Este tipo de llaves son ideales para los espacios complicados. Si no contás con una de ellas, tu trabajo nunca podrá … Leer más