Tipos de tenazas: qué es, para qué sirve y usos

El mercado cuenta con un sinfín de herramientas y cada una de ellas tienen sus propias variantes. Eso mismo ocurre con las tenazas, un ejemplar sumamente útil para la carpintería y otras actividades. 

Estas tienen muchos tipos de modelos, por lo que será importante contar con las características que ofrecen para no realizar trabajos de manera errónea.

Sobre esto se va a explicar en este artículo, además de dejar en claro qué son, cuáles son sus orígenes y su diferencia con las pinzas. 

¿Te interesa el contenido de este post? Esperamos que sí. Te invitamos a seguir bajando e informándote sobre la cuestión.

Comprar tenazas en Würth

¿Qué es una tenaza carpintero? 

Una tenaza carpintero es una herramienta manual que, con su filo de corte, sirve para extraer clavos de la madera. Además, esto se logra, ya que se usa su perfil curvo externo de la mandíbula como apoyo para apoyar sobre la superficie y multiplicando el efecto palanca.

 

También es útil para cortar alambres, clavos o distintos materiales metálicos que sean blandos. 

¿Cuáles son los tipos de tenazas?

Existen tipos de tenazas, cada uno con características y funciones diferentes. A continuación, te los detallamos uno por uno. 

Tenaza de encofrador

Se trata de un modelo ruso que es utilizado para ferralla por encofradores y armadores de ferralla. 

 

Se usa para cortar y enlazar alambre en una misma acción, además de brindar un corte preciso. 

Leer más:  ¿Cómo abrir un precinto de seguridad sin romperlo?

Tenaza de carpintero

Este es un tipo de tenaza de origen francés. Ideal en la carpintería para extraer y cortar clavos, alambres o aceros blandos. 

Tenaza de alicatado

Se usa para ajustar, rectificar, marcar, cortar en cerámica y gres durante el proceso de alicatado y revestimiento de pared y suelo.

Tenazas de sujeción

Existen dos modelos de este tipo de tenaza:

  • Pico de loro: sus cualidades permiten variar el diámetro de apertura de las mandíbulas. Especiales para ser utilizadas en la sujeción de tuberías. 
  • Mordazas: creadas para sujetar objetos pequeños, doblar alambres o apretar tuercas, por ejemplo.

 

¿Qué diferencia hay entre una pinza y una tenaza?

Muchos confunden a la tenaza con una pinza. Si bien tienen mucho en común, hay un aspecto que diferencia a estas herramientas. 

Aquellas que tengan una punta plana, que son para sujetar, son pinzas. En tanto, las que son usadas estrictamente para corte son tenazas. 

De todos modos, vale aclarar que muchas veces tanto pinzas como tenazas comparten la misma función.

¿Cuál es el origen de la tenaza? 

Actualmente conocemos a la tenaza como una herramienta más que útil para nuestros trabajos de carpintería. Sin embargo, en sus orígenes no era utilizada como tal.

Es que en la Antigüa Roma o desde antes, aunque no hay registros exactos, las tenazas eran usadas al rojo vivo como instrumento de tortura.

Leer más:  Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Luego, con el paso de los años, comenzó a emplearse para todas las actividades mencionadas anteriormente. 

Tenazas de Würth 

En Würth contamos con un solo modelo de tenazas. Te compartimos sus características a continuación.

Tenaza para extraer abrazaderas

Tenaza para extraer abrazaderas

Permite remover e instalar abrazaderas, fácil y rápidamente.

VER PRODUCTO

Se trata de una tenaza ideal para remover e instalar abrazaderas de una manera rápida y sencilla.

Características de este producto

  • Un alicate con pico giratorio ranurado en cruz.
  • Un Alicate con pico giratorio de fleje plano
  • El pico giratorio está ranurado para un correcto agarre de abrazaderas grandes o pequeñas en cualquier ángulo.
  • Permite trabajar con la mayoría de las abrazaderas de manguera de fleje plano
  • Cierra en cinco posiciones.
  • Permite remover e instalar abrazaderas, fácil y rápidamente en cualquier ángulo.

Tenaza, la herramienta de las múltiples funciones

A lo largo de esta nota vimos varios conceptos de las tenazas y quedó claro que son herramientas que se caracterizan por tener muchas funciones. 

Si bien en sus comienzos fueron usadas como elementos de tortura durante la Antigüa Roma, actualmente sirven para extraer clavos de la madera, cortar alambres o sujetar instrumentos, entre otras cosas.

Contar con tenazas en nuestra caja de herramientas podría ser muy beneficioso, debido a que se adapta a varios rubros. Esto se debe a que existen muchos modelos.

Leer más:  Cajas de herramientas para profesionales: ¿Qué características buscar?

¿Te gustaría comprar una? En Würth contamos con un modelo, considerado como el mejor del mercado, que te está esperando. ¿Qué estás esperando para llevártelo?

Cajas de herramientas para profesionales: ¿Qué características buscar?

Contar con una caja de herramientas es fundamental para cualquier profesional. Si bien existen muchos modelos, puede ocurrir que no Leer más

caja de herramientas
Caja de herramientas profesional: lo que no puede faltar

Una caja de herramientas profesional es un recurso indispensable para un trabajador. De no contar con una completa, muchas tareas Leer más

Guía definitiva para usar cinta de enmascarar automotriz sin filtraciones

¿Alguna vez te preguntaste cómo los profesionales consiguen ese acabado impecable en la pintura de los autos, libre de cualquier Leer más

Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar
Alicate herramienta: para qué sirve, qué es y cómo afilar

Para uso profesional o doméstico, un alicate es una de las herramientas más necesarias para nuestra caja de herramientas, debido Leer más

Sierras: tipos, características y definición
Sierras: tipos, características y definición

Cada trabajo requiere de su propia herramienta. Las sierras ofrecen distintos tipos de soluciones, debido a su amplia variedad de Leer más

Paños de microfibra: usos y tipos, ¿para qué sirven?

¿Se te derramó líquido en una superficie? ¿Tenés que sacar el polvo de tu auto o un mueble? El paño Leer más


Formulario de contacto