Cómo arrancar tu auto sin batería: métodos infalibles y trucos

¿Alguna vez te encontraste listo para salir, sólo para descubrir que tu auto no arranca debido a una batería agotada?

Esta situación, aunque frustrante, no es inusual y puede sucederle a cualquiera en el momento menos esperado. Sin embargo, estar preparado con el conocimiento y las herramientas adecuadas puede transformar este inconveniente en un pequeño contratiempo superable.

En esta guía, te mostraremos cómo arrancar un auto sin batería, utilizando trucos que pueden sacarte de apuros sin necesidad de herramientas especiales.

Desde el uso de un arrancador de batería hasta métodos más tradicionales y manuales, este artículo abarca todo lo que necesitás saber para enfrentar y resolver esta situación común.

ARRANCADOR PORTÁTIL WÜRTH

¿Cómo arrancar un auto que ya no tiene batería? Opciones y consejos para cada forma

Utilizá un cargador arrancador de baterías: tu salvavidas automotriz

Enfrentarse a un auto con la batería descargada no significa necesariamente tener que quedarse varado esperando asistencia. Uno de los métodos más efectivos y seguros para arrancar tu vehículo en estas circunstancias es mediante el uso de un cargador arrancador de baterías. 

Este dispositivo, también conocido como arrancador de auto o arrancador de batería, es esencial en el kit de herramientas de cualquier conductor precavido. Vamos a profundizar en cómo estos dispositivos pueden ser tu mejor opción en situaciones de emergencia.

¿Qué es un cargador arrancador de baterías?

Un cargador arrancador de baterías es un dispositivo portátil que permite arrancar un motor de vehículo cuando la batería está demasiado baja o completamente descargada. 

Funciona suministrando la energía eléctrica necesaria directamente al motor, sin la necesidad de una batería funcional en el auto. Estos dispositivos son compactos, fáciles de usar y pueden ser verdaderos salvavidas en situaciones críticas.

 

ARRANCADOR PORTÁTIL 12V

Set Arrancador de Vehículos a 12V con batería + cargador de móviles

VER PRODUCTO

¿Cómo funciona un arrancador de baterías?

1– Carga previa: antes de usar, el arrancador de batería debe estar completamente cargado. Esto se hace conectándolo a una fuente de energía, generalmente mediante un cable USB o un enchufe de pared.

Leer más:  15 consejos para mantener un auto en buen estado

2– Conexión: una vez que el dispositivo está cargado, se conecta directamente a los terminales de la batería del vehículo; el positivo (generalmente marcado en rojo) al terminal positivo de la batería, y el negativo (negro) a una parte metálica del chasis del auto, lejos de la batería y el combustible.

3– Arranque: con el arrancador correctamente conectado, simplemente intentá arrancar el vehículo. El dispositivo suministrará la energía necesaria para poner en marcha el motor.

Arranque por empuje: una opción para transmisión manual

El arranque por empuje es un método exclusivo para vehículos con transmisión manual y requiere un esfuerzo físico considerable, además de un espacio seguro para realizar el procedimiento. Este proceso implica empujar el vehículo para generar la velocidad necesaria y luego usar la transmisión para forzar el motor a arrancar.

La clave está en lograr que el vehículo alcance una velocidad moderada, lo que normalmente se facilita con la ayuda de una pendiente suave o el empuje de varias personas. Una vez que el auto está en movimiento, el conductor suelta rápidamente el embrague mientras el auto está en segunda marcha, lo que puede provocar que el motor arranque debido al movimiento. 

Este método puede ser efectivo, pero también es importante considerar que puede ser físicamente exigente y no siempre es seguro o práctico, especialmente en situaciones de tráfico denso o en la ausencia de ayudantes.

Uso de cables de puente: una solución colaborativa

El uso de cables de puente, por otro lado, es una técnica ampliamente recomendada para arrancar un auto con la batería descargada, siempre y cuando tengas acceso a otro vehículo con una batería cargada.

Este método requiere un conjunto de cables de puente de buena calidad y un poco de conocimiento sobre la conexión correcta de los cables entre las baterías de ambos vehículos.

Leer más:  Repará fugas en el aire acondicionado de tu auto: guía paso a paso

La correcta secuencia de conexión —primero el cable positivo al terminal positivo de ambas baterías y luego el cable negativo al terminal negativo de la batería cargada y a una superficie metálica no pintada del vehículo con la batería descargada— es crucial para evitar chispas o daños. 

Después de asegurar una conexión segura, el vehículo donante se arranca, permitiendo que su alternador cargue un poco la batería descargada antes de intentar arrancar el vehículo afectado.

Cuando te enfrentas a una batería de auto descargada y no tenés a mano un cargador arrancador de baterías, estos últimos dos métodos pueden ser eficientes para hacer funcionar tu vehículo nuevamente.

Sin embargo, ambos vienen con sus propias limitaciones y riesgos, por lo que es esencial realizarlos con cuidado y preferiblemente con cierta experiencia o bajo la guía de alguien que esté familiarizado con el proceso. En última instancia, la preparación es clave, y tener un conocimiento básico de estas técnicas te preparará mejor para cuando te encuentres en esta situación común.

Mantenimiento preventivo esencial: consejos para evitar quedarte sin batería 

Para reducir el riesgo de encontrarte con una batería descargada y garantizar el buen funcionamiento de tu vehículo, seguí estos pasos básicos de mantenimiento preventivo:

Revisá la batería regularmente: asegurate de que mantenga una carga adecuada y no presente signos de desgaste. Una comprobación visual rápida y una prueba con voltímetro dos veces al año pueden marcar la diferencia.

Mantené limpios los terminales de la batería: la acumulación de corrosión en los terminales puede impedir un arranque exitoso. Desconectá los cables (empezando por el negativo), limpiá los terminales con bicarbonato de sodio y agua, secá y volvé a conectar firmemente.

Considerá un arrancador de batería portátil: tener uno te proporciona una red de seguridad, permitiéndote arrancar tu auto sin necesidad de otro vehículo en caso de que la batería falle.

Arranque asegurado: superando los desafíos de una batería descargada

Enfrentar una batería de auto descargada ya no tiene que ser motivo de estrés o retrasos en tus planes. Con los consejos y técnicas proporcionados, desde el mantenimiento preventivo hasta soluciones de arranque inmediato, tenés todo lo necesario para manejar esta situación común con confianza y eficacia.  

Leer más:  Secretos para lucir llantas relucientes: guía completa de limpieza de neumáticos

No permitas que una batería descargada detenga tu viaje. Con el arrancador de baterías adecuado y estos consejos a tu disposición, estás completamente equipado para enfrentar y superar este desafío, manteniendo tus planes en marcha y tu vehículo en movimiento.

 

Sujetá fuerte con las abrazaderas: ¿qué son y para qué sirven?

Imaginate esta situación: estás en tu taller doméstico, trabajando en un proyecto del hogar para arreglar una fuga en una Leer más

Paños de microfibra: usos y tipos, ¿para qué sirven?

¿Se te derramó líquido en una superficie? ¿Tenés que sacar el polvo de tu auto o un mueble? El paño Leer más

llanta_auto
Guía para reducir las vibraciones en las puertas del auto

¿Notás que tu auto vibra más de lo normal? Las vibraciones en las puertas de auto pueden ser una molestia Leer más

Alineación y balanceo en un auto: 7 cosas que debes saber

Todos sabemos que la alineación y balanceo de un vehículo son procesos fundamentales para su mantenimiento, pero pocos tienen idea Leer más

Repará fugas en el aire acondicionado de tu auto: guía paso a paso

Imaginate estar manejando bajo el sol abrasador, esperando sentir el alivio del aire fresco, pero lo que encontrás es un Leer más

15 consejos para mantener un auto en buen estado

El mantenimiento de un auto es lo más importante para que los vehículos duren en el tiempo. Sin embargo, no Leer más


Formulario de contacto