Cómo aflojar un tornillo oxidado sin dañar la rosca depende de algo más que la fuerza aplicada. Cuando la corrosión se acumula en una unión, el tornillo puede ofrecer resistencia incluso con la herramienta correcta. Insistir en ese momento aumenta el riesgo de barrer la cabeza, partir el tornillo o deteriorar la pieza donde está colocado.
La forma de avanzar es preparar la zona, tratar la unión y probar el movimiento de manera gradual. En este procedimiento, Rost Off de Würth cumple la función de aflojador desoxidante: penetra en la unión, ayuda a liberar los componentes afectados por corrosión y aporta lubricación durante el desmontaje.
¿Por qué se traba un tornillo oxidado?
La humedad y la exposición a ambientes corrosivos pueden favorecer la formación de óxido entre el tornillo y la pieza. Si la corrosión alcanza la rosca, las superficies dejan de deslizarse con facilidad y el giro requiere un esfuerzo mayor.
El problema se agrava cuando el tornillo lleva mucho tiempo sin retirarse o está ubicado en un lugar de difícil acceso. En esas condiciones, es habitual intentar compensar la resistencia con una llave más larga o con movimientos bruscos. Sin embargo, antes de aumentar la fuerza conviene distinguir si la unión está bloqueada por corrosión y comprobar que la herramienta se apoye correctamente sobre la cabeza.
También importa el estado del propio tornillo. Una cabeza con sus caras bien definidas permite trabajar con mayor control; una cabeza deformada puede hacer que la llave resbale. Si la rosca o el metal ya presentan daños severos, el desmontaje puede requerir una intervención específica.
Qué preparar antes de empezar
Elegí una llave, un tubo o una punta de la medida correspondiente. Debe encajar firmemente y permitir aplicar la fuerza en el sentido correcto, sin inclinarse ni patinar. Siempre que sea posible, despeja el área para ver la cabeza del tornillo y el punto donde se une con la pieza.
Retira la suciedad y el óxido suelto de la zona accesible con un cepillo adecuado para el material. Esta limpieza inicial permite localizar mejor el punto de aplicación del aflojador y observar si hay grietas, deformaciones o partes debilitadas.
La elección del producto también depende del estado de la unión y de los materiales involucrados. Para profundizar en ese criterio, podés consultar la guía sobre Rost Off de Würth según el tipo de óxido y el material.
Cómo aflojar un tornillo oxidado paso a paso
1. Revisá la cabeza y ubica la unión bloqueada
Observa la forma de la cabeza antes de colocar la herramienta. Comprobá que la llave o la punta entre por completo y que puedas mantenerla alineada durante el giro. Si hay una tuerca, revisá también su estado y determina desde qué lado tenés mejor acceso a la rosca.
Después, identificá el punto donde el tornillo entra en la pieza o donde la tuerca se encuentra con la rosca. Esa es la zona que necesita el tratamiento. Con el acceso definido, prepará la unión para aplicar Rost Off de Würth.
2. Limpia la zona de trabajo
Retira la suciedad superficial y las partículas de óxido que impidan ver la unión. Hacelo con cuidado, especialmente si hay componentes cercanos que podrían dañarse durante la limpieza. El objetivo es despejar el área, sin necesidad de eliminar todo el óxido antes de comenzar.
Esta etapa también permite detectar señales de deterioro. Si la cabeza está completamente barrida o el tornillo ya se encuentra partido, será necesario evaluar otro método de extracción. Cuando todavía es posible trabajar sobre la unión, dejá libre el punto de aplicación de Rost Off de Würth.
3. Aplica el aflojador sobre la rosca
Agita el envase y dirigí el producto hacia la zona donde se produce el contacto entre las piezas. Una aplicación localizada permite tratar la unión bloqueada sin cubrir innecesariamente otras superficies.
La capacidad de penetración es relevante cuando el óxido se encuentra en espacios estrechos o la rosca está en posición vertical o inclinada. Por eso, concentra la aplicación en el punto de entrada a la unión con Rost Off de Würth.
4. Dejá actuar y evalúa si hace falta repetir la aplicación
Esperá unos segundos antes de intentar mover el tornillo. Si la oxidación es intensa y la unión continúa trabada, repetí la aplicación y concedele más tiempo para penetrar. El estado de corrosión puede variar entre piezas, por lo que conviene observar la respuesta de cada unión.
Mientras esperás, comprobá otra vez que la herramienta elegida encaje bien. Una llave con juego puede dañar la cabeza aunque el tratamiento haya facilitado el movimiento de la rosca. Si la unión requiere una segunda aplicación, volvé a trabajar sobre ella con Rost Off de Würth.
5. Intentá aflojar con fuerza gradual
Colocá la herramienta completamente apoyada sobre la cabeza del tornillo y aplicá fuerza de forma progresiva. Evita los tirones bruscos: un movimiento controlado permite percibir si el tornillo empieza a ceder o si la resistencia permanece igual.
Si la llave patina, la cabeza comienza a deformarse o el tornillo no se mueve, detené el intento. Seguir aumentando la fuerza en esas condiciones puede complicar la extracción. Revisá la posición de la herramienta y tratá nuevamente la unión con Rost Off de Würth.
6. Continúa el desmontaje sin forzar la rosca
Una vez que el tornillo empieza a girar, avanza despacio. La parte de rosca que todavía está dentro de la pieza puede seguir afectada por corrosión, de modo que conviene prestar atención a cualquier aumento de resistencia durante el recorrido.
Si vuelve a trabarse, detente y observa si la zona afectada quedó más accesible. Retomar el giro solo después de tratar esa parte ayuda a mantener el control del desmontaje. Para continuar sobre la unión oxidada, aplica nuevamente Rost Off de Würth.
7. Comprobá el estado de las piezas retiradas
Con el tornillo fuera, examina su rosca y la de la pieza. Buscá deformaciones, desgaste o corrosión que puedan impedir un montaje correcto. También revisá la cabeza: si perdió su forma durante la extracción, no conviene reutilizarla sin evaluar su estado.
Retirar el tornillo resuelve el desmontaje, pero la inspección final permite decidir si los componentes pueden volver a utilizarse o si necesitan reparación o reemplazo. En este procedimiento, el producto empleado para liberar la unión fue Rost Off de Würth.
Errores frecuentes al aflojar un tornillo oxidado
El primero es utilizar una herramienta que no corresponde a la medida de la cabeza. Si tiene juego, puede deslizarse y deformar las caras del tornillo. Antes de aplicar fuerza, asegurate de que la llave o la punta estén bien asentadas.
Otro error es rociar el aflojador sobre una superficie amplia sin identificar la unión bloqueada. El producto debe dirigirse hacia el punto donde necesita penetrar. También conviene darle tiempo para actuar antes de probar el giro y repetir la aplicación si la corrosión es más intensa.
Por último, no continúes cuando el tornillo muestra señales de daño y sigue sin moverse. Detenerse para revisar la herramienta y el estado de la pieza suele ser más útil que insistir con fuerza. Si querés ampliar los criterios de elección de un aflojador, encontrás más información en la comparativa de Rost Off frente a otras marcas.
¿Qué hacer si el tornillo sigue trabado?
Si la unión no cede después de limpiar, aplicar el aflojador, esperar y probar con una herramienta bien ajustada, evalúa el estado del tornillo antes de continuar. Una cabeza barrida, un tornillo partido o una rosca dañada pueden exigir herramientas de extracción o una reparación específica.
Saber cómo aflojar un tornillo oxidado también implica reconocer ese límite. Trabajar de forma gradual ayuda a preservar la rosca y a decidir el siguiente paso con la pieza a la vista. Para uniones afectadas por corrosión en las que todavía es posible aplicar un aflojador sobre la rosca, Rost Off de Würth es la solución utilizada a lo largo de este procedimiento.

Camila se desempeña como Analista de eBusiness en Würth Argentina y está próxima a recibirse como Licenciada en Relaciones Públicas. Se especializa en comunicación digital y creación de contenidos orientados a fortalecer el vínculo entre la marca y sus públicos.