Mantenimiento y cuidado de tu atornilladora de impacto: consejos prácticos

Si tenés una atornilladora de impacto y no sabés cómo mantenerla y cuidarla, deberás tener en cuenta una serie de consejos para evitar problemas a futuro. Este tipo de procedimientos son muy importantes para la vida útil de la herramienta y también para preservar la integridad física de los operarios. Si bien es importante implementarlos, … Leer más

¿Qué diferencia hay entre llave de impacto y atornillador?

La diferencia entre una llave de impacto y una atornilladora de impacto parece no existir. Sin embargo, aunque a muchos les cueste comprenderlo, sí las hay. Estos tipos de herramientas poseen sus propias características, por lo que es importante tenerlas en cuenta para realizar los trabajos de la manera más óptima posible.  Si bien se … Leer más

Mejores remachadoras manuales del mercado: características y funciones

remachadora

Las remachadoras son herramientas simples, eficientes y accesibles para realizar uniones de materiales. Se utiliza normalmente en procesos industriales, pero también en aplicaciones domésticas y mucho más. En este artículo, te compartimos las mejores remachadoras manuales del mercado.  Describiremos las características y funciones de cada una para que puedas decidir cuál es la mejor remachadora … Leer más

Mejores atornilladoras de impacto: ¿Cuál comprar?

mejores-atornilladora-impacto_wurth

No hay peor escenario que comprar una herramienta y que no nos sirva como lo esperábamos. En varios casos, esto ocurre con los atornilladores de impacto que, si no se eligen de la manera adecuada, podría generarnos ciertos problemas.  Hay un montón de factores que pueden interceder a la hora de definir a la adquisición … Leer más

Mejores destornilladores Torx: medidas, para qué sirven y precios

Si trabajás con autos o tenés uno, seguramente alguna vez te pasó que tuviste que ajustar o aflojar un tornillo y no contabas el destornillador Torx adecuado. No existe peor malestar que ese a la hora de hacer un arreglo.  De hecho, puede pasar que tengamos varios de este tipo, pero es tan amplia la … Leer más

Llave Allen: qué es, para qué sirve y medidas

¿Tenés que aflojar o ajustar un tornillo hexagonal y no alcanzás a hacerlo con la herramienta? Seguramente tenés una cuya característica es recta. Ahí está el problema, que no contás con una llave Allen. Este tipo de llaves son ideales para los espacios complicados. Si no contás con una de ellas, tu trabajo nunca podrá … Leer más

Limpia inyectores nafta ¿Tienen buenos resultados?

Hay una pregunta instalada en el mundo automotor, que muchos no pueden encontrarle respuesta. ¿Tienen buenos resultados los limpia inyectores?  En el mercado actual, existen limpia inyectores diesel y limpia inyectores nafta. Si bien en ambos casos se presentan dudas, son más quienes tienen inquietudes respecto de los segundos.  ¿Son verdaderamente efectivos? ¿Le hacen bien … Leer más

3 Consejos para quitar el óxido

como quitar el oxido

Quitar el óxido de nuestras herramientas o superficies suelen ser uno de los procesos más desgastantes. Muchas veces logramos el objetivo mediante métodos caseros, pero, al poco tiempo, observamos que el mismo vuelve a brotar nuevamente.  Con el correr de los años, la acción del óxido es tan fuerte que, si no se lo trata … Leer más

¿Qué tipo de grasa lleva un rotomartillo?

La colocación de una grasa lubricante para rotomartillo es para muchos un tema desconocido. No solo por su procedimiento, sino también por el producto que deben utilizar. El mantenimiento de nuestras herramientas es tan importante como usarlas de la manera adecuada. Se trata de una acción que no todos realizan y deberían comenzar a ponerla … Leer más

¿Qué silicona es más resistente?

En el vasto mundo de las siliconas, surge un interrogante a raíz de las cualidades de cada una de ellas. ¿Cuál es la más resistente? Vale aclarar que la respuesta puede llegar a ser subjetiva, según las preferencias y necesidades de cada una de las personas que tienen que aplicarla, pero que a fin de … Leer más