Tipos de grasas lubricantes: cuáles son las más populares y para qué se utilizan

Actualmente existen diferentes tipos de grasas lubricantes, pero poco se conoce sobre ellas. Esto hace que no sepamos cuál utilizar a la hora de trabajar. 

Cada una de ellas está compuesta de diferente manera, por lo que su acción varía, al igual que los sectores en los que son aplicadas. 

Basta tan solo con hacer un repaso de las cualidades de las mismas para saber de qué se trata cada una y dejar a una costados todas las dudas. 

¿Querés saber cuáles son las grasas lubricantes más populares y para qué se utilizan? En esta nota de Würth vas a encontrar eso y más. ¡Seguí bajando!

Comprar grasas lubricantes en Würth

Qué son y para qué se usan las grasas lubricantes

Las grasas lubricantes son un compuesto semifluido de un aceite base (70% a 95%), un agente espesante o jabón (5% a 35%) y una serie de aditivos (0% al 10%), que, juntos, lubrican y reducen la fricción, contienen al aceite hasta que sea necesario y complementan sus propiedades. 

Grasa de litio azul 10 kg

Grasa de litio de color azul. Envase de 10 litros.

VER PRODUCTO

Las mismas se usan en máquinas cuyo funcionamiento es intermitente o están guardadas por un tiempo largo. También se recomiendan para maquinarias que trabajen en altas temperaturas y presiones. 

Cuándo usar una grasa lubricante

La grasa lubricante se debe usar en los siguientes casos: 

  • En engranajes, rodamientos, cadenas y uniones.
  • Cuando la lubricación tenga que adherirse a la superficie por un período mayor de tiempo.
  • Cuando haya que sellar y evitar partículas de polvo o agua.
  • Cuando las máquinas se usan esporádicamente para no tener que lubricar con aceite. 
Leer más:  Grasa siliconada: qué función cumple y qué temperatura soporta

Tipos de grasas lubricantes

Los tipos de grasas lubricantes son:

  • Grasa de calcio
  • Grasa de litio
  • Grasa compleja de aluminio
  • Grasa compleja de bario
  • Grasa de arcilla
  • Grasa poliurea
  • Grasa sódica

Tipos y aplicaciones de grasas lubricantes

A continuación, las principales características de cada una de las grasas lubricantes que existen.

Grasa de calcio

Este tipo de grasa se destaca por resistir al agua, brindar una buena protección contra la corrosión y una gran estabilidad mecánica.

Sus propiedades se aprovechan más en temperaturas más bajas, debido a que las altas pueden modificar su estructura. 

Grasa de litio

Esta grasa, que ofrece una gran durabilidad, alta viscosidad y estabilidad, es ideal para proteger contra la oxidación, la corrosión, las temperaturas extremas y el desgaste. 

Grasa de litio para alta pres.10 kg

Grasa de litio para extremas presiones W-EP.

VER PRODUCTO

Tiene una buena resistencia al agua, una excelente lubricación y puede soportar altas presiones y cargas de impacto. Especiales para la automoción, jardinería e industriales. 

Grasa compleja de aluminio

La grasa compleja de aluminio soporta temperaturas altas, resiste al agua y previene el óxido, corrosión y oxidación, además de ser estable ante el cizallamiento. 

Se aplican en la industria alimentaria, automoción, molienda de acero, construcción y agrícola.

Grasa compleja de bario

Se caracteriza por ser una grasa de alto rendimiento que ofrece una gran estabilidad mecánica, resiste a altas temperaturas, soporta cargas pesadas y altas velocidades, y tiene una destacable tolerancia al agua.

Leer más:  Normas de aceites y grasas lubricantes: ¿en qué consiste?

Por otro lado, no cede ante la oxidación y resiste a los químicos. Se emplea mayormente en el sector industrial, aeronáutico o marino. 

Grasa de arcilla

Esta grasa se forma gracias a la ayuda de la arcilla bentonita. La misma no se derrite, porque no posee un punto de goteo conocido.

Entre sus características se destaca que resiste al cambio de temperatura, protege contra el desgaste, tolera el agua, se adhiere muy bien y es estable ante el cizallamiento. 

Grasa de complejo de litio

Grasa para altas temperaturas de alto rendimiento a base de complejo de Litio W-CL.

VER PRODUCTO

Es aplicada en áreas exigentes tales como la industria del acero, la construcción, la minería y la cerámica. 

Grasa poliurea

Ofrece una gran versatilidad y durabilidad gracias a sus propiedades. Esta grasa se destaca por su excelente resistencia al agua, su gran estabilidad a la oxidación y porque previene el óxido y la corrosión.

Logra un gran desempeño en altas temperaturas y tiene una buena estabilidad mecánica. 

Se utiliza para la lubricación de plantas siderúrgicas y motores eléctricos.

Grasa sódica

La grasa sódica se emplea para lubricar rodamientos específicos. Brinda estabilidad sólida al cizallamiento, posee un alto punto de goteo, protege contra el desgaste, pero tiene muy poca resistencia al agua y estabilidad a la oxidación.

Comprá la grasa lubricante adecuada para tu trabajo

Según se pudo ver en la clasificación anterior, son siete las grasas lubricantes que existen actualmente en el mercado. 

Las características que las diferencian entre sí son varias y eso conlleva a que debamos tenerlas en cuenta para comprar la adecuada para nuestro trabajo. 

Leer más:  Grasas Lubricantes Würth: características y especificaciones

Las opciones son grasa de calcio, grasa de litio, grasa compleja de aluminio, grasa compleja de bario, grasa de arcilla, grasa poliurea y grasa sódica.

¿Ya sabés cuál es la indicada para lo que estabas buscando? Te invitamos a recorrer nuestra tienda oficial para que las compares y te lleves una para comenzar tu actividad. 

Cómo elegir el lubricante adecuado para tu vehículo

¿Tenés que hacer un cambio de lubricante para tu vehículo y no sabés cuál es el adecuado? Se trata de Leer más

grasa siliconada
Grasa siliconada: qué función cumple y qué temperatura soporta

Cuando trabajamos en un taller sabemos que hay productos que nos pueden ayudar. El problema está cuando esa solución no Leer más

Diferencia entre grasa y aceite lubricante: ¿Cuáles son?

Muchos creen que las grasas lubricantes poseen las mismas cualidades que las de un aceite lubricante. Sin embargo, eso no Leer más

Grasas Lubricantes Würth: características y especificaciones

Las grasas lubricantes son un mundo muy amplio, que muchas veces no conocemos del todo y eso conlleva a que Leer más

Normas de aceites y grasas lubricantes: ¿en qué consiste?

Los envases de la grasa lubricante y del aceite lubricante vienen con un código que muchas personas no saben de Leer más

Los lubricantes sintéticos vs. convencionales: ¿Cuál es mejor?

¿Estás teniendo problemas en tu motor y no sabés si eso se debe a tu aceite? ¿Dudás entre cambiar un Leer más


Formulario de contacto

1 comentario en "Tipos de grasas lubricantes: cuáles son las más populares y para qué se utilizan"

Los comentarios están cerrados.