Pinza de presión: tipos y aplicaciones según el modelo

Con mordazas en “C”, rectas o curvas. Para plomería, autos o calefacción. Las variedades de pinzas de presión y sus aplicaciones según el modelo son tantas que uno a veces no sabe por dónde empezar y cuál comprar.

Realmente esto es un dolor de cabeza y puede empeorar si la tarea que tenemos que realizar debe hacerse con urgencia. Y, con desconocimiento, las acciones por lo general terminan saliendo mal.

Para cada actividad existe un tipo específico de estas herramientas manuales que se adecúan a la perfección. Por eso, siempre es necesario saber cuál nos conviene más dependiendo de la situación.

Si aún no lograste definir cuál es la mejor para tu trabajo, te invitamos a que leas esta guía de Würth, diseñada especialmente para personas que se encuentran en tu lugar. ¡Después de esto no vas a andar con vueltas!

Comprar pinza de presión en Würth

 

Qué es una pinza de presión

La pinza de presión es una herramienta manual que brinda facilidades para sostener materiales con firmeza cuando estas deben estar en una posición fija. 

Características de una pinza de presión

Estas herramientas tienen  dientes endurecidos que facilitan la acción de apretar, girar o torcer un objeto desde cualquier tipo de ángulo.

Por otro lado, también dispone de un tornillo que ajusta la presión a la necesidad de cada tarea. Y se destaca que la configuración puede permanecer tal como está si hay que repetir la misma función reiteradas veces. 

A su vez, posee un gatillo de liberación protegido de mucha fuerza de bloqueo por si se produce una liberación de manera accidental.

Por último, sus materiales son de forma tal que es una herramienta resistente y que perdura por mucho tiempo. 

Partes de una pinza de presión

Para tener en claro cómo es una pinza de presión hay que tener en cuenta que esta tiene un mango y un perno que sirve para fijar la separación con las mordazas que se encuentran a los extremos.

Leer más:  Pinza pico de loro: qué es y qué función cumple

Del otro lado, se observará una palanca para hacer la presión propiamente dicha sobre ambas empuñaduras y así desenganchar las piezas a trabajar.

En síntesis, estas son las partes de una pinza de presión:

  • Mordaza
  • Mecanismo de fijación
  • Eje
  • Ajuste de apertura
  • Palanca de liberación

Para qué sirve una pinza de presión

Como se dijo anteriormente, las pinzas de presión sirven para sujetar una pieza con mucha fuerza cuando se desea que la misma no se mueva de su lugar. Así, el material quedará inamovible. 

Tipos de pinzas de presión de Würth 

Con diferentes medidas, Würth posee dos modelos de este tipo de herramienta: pinza de presión curva y pinza de presión recta.

Pinza de presión curva

Se trata de una pinza de presión o pinza tipo perro, que está fabricada en acero al Cromo-Molibdeno que otorga mucha dureza. Sus mordazas son curvas y sirven para autos, fábricas, plomería y calefacción, entre otros. 

A su vez, uno de los aspectos a destacar es que es fácil y segura por su diseño ergonómico. Además, dispone de un espaciado de mandíbula ajustable, tornillo de ajuste antideslizante y palanca de liberación rápida.

Los modelos que hay disponibles de este tipo en Würth son tres: de 5, 7 y 10 pulgadas.

Pinza de presión curva 5

Pinza de presión o pinza tipo perro, fabricada en acero al Cromo-Molibdeno que otorga una dureza de HRC 50 3, dando un apriete firme, sin elongación negativa.

VER PRODUCTO
 

Pinza de presión recta

En este caso, se trata de la misma pinza, con la salvedad de que sus mordazas son curvas. Esto permite que el trabajo a realizar pueda reducirse a otras actividades relacionadas únicamente con autos, garajes, talleres o fábricas de producción o mantenimiento, por ejemplo.

Leer más:  Tipos de pinzas: para qué sirve cada una y cuál elegir

También posee las propiedades de su acero fabricado al Cromo-Molibdeno, por lo que no pierde su dureza. Iguala su diseño ergonómico, un espaciado de mandíbula ajustable, tornillo de ajuste antideslizante y palanca de liberación rápida. 

A diferencia de la curva, hay dos pinzas de presión rectas en Würth: una es de 7 pulgadas, mientras que la otra, de 10.  

Pinza de presión recta 7

inza de presión o pinza tipoperro, fabricada en acero alCromo-Molibdeno que otorgauna dureza de HRC 50 3, dandoun apriete firme, sin elongaciónnegativa.

VER PRODUCTO

Tipos de pinzas de presión y sus usos

Existen cuatro variedades de pinzas de presión. Cada una de ellas tiene un funcionamiento particular y se utilizan en diversos rubros y tareas.

Pinzas de presión con mordazas en “C”

Este tipo de pinza sirve para sujetar dos piezas juntas al momento que se están soldando, se peguen o marquen.

Son empleadas en tareas de ensamblaje, carrocerías de autos, talleres de soldadura y fabricantes de armarios metálicos, por ejemplo.

Pinzas de presión multiuso

En este caso, brindan una configuración de las mordazas que hace que ajustar una pieza una situación más que sencilla. Lo puede hacer con las redondas, planas o cuadradas.

Son muy utilizadas por los plomeros, mecánicos y soldadores.

Pinza de presión con mordazas rectas

A diferencia de los casos anteriores, estas son más estrechas, por lo que permite alcanzar zonas en las que el acceso se dificulta. 

Por esta razón, las emplean para trabajos que se realizan sobre autos, garajes, talleres o fábricas de producción o mantenimiento. 

Pinzas de presión con mordazas curvas y filo cortante

También son estrechas y sirven para llegar a zonas complicadas. Lo distinto a la anterior es que sus mordazas son curvas y que posee filo cortante. 

Ideales para talleres o fábricas en trabajos de producción o mantenimiento, garajes, autos, plomería y calefacción.

Los filos de corte son diseñados para que se pueda, entre otras cosas, cortar soldaduras de plomo.

Leer más:  Las 4 mejores pinzas para electricistas

Elegir la pinza de presión justa para la tarea indicada

Como verás, una pinza de presión tiene un sinfín de usos. Esto se genera a partir de que sus características varían. Además, dispone de diferentes medidas, por lo que las hacen mucho más completas aún.

A la hora de elegir una de ellas, habrá que preguntarse qué es lo que necesito y qué es lo que nos otorga cada una de las herramientas. 

De seguir estos lineamientos, no caben dudas de que la tarea a realizar será bien ejecutada y el trabajo quedará a la perfección.

Por eso, ya con todas las dudas despejadas, te sugerimos que visites la tienda oficial de Würth para que te lleves las pinzas de presión de Würth que son de la más alta calidad y de las más destacadas por los profesionales en el mercado. 

electricista
Las 4 mejores pinzas para electricistas

A la hora de comprar pinzas para electricistas, siempre hay que adquirir las mejores para evitar problemas a futuro. Al Leer más

pinza pico de loro
¿Cómo elegir las pinzas de punta adecuadas para tu trabajo?

Elegir una pinza de punta puede ser una tarea que se le complicaría a más de una persona. Es que Leer más

pinza pico de loro
Pinza pico de loro: qué es y qué función cumple

¿Tenés que hacer un trabajo de plomería, mecánica, gas o de electricidad y no tenés con qué hacerlo? Tranquilo, la Leer más

tipos de pinzas
Tipos de pinzas: para qué sirve cada una y cuál elegir

Cualquier tarea profesional requiere de buenas pinzas para trabajar. La calidad de estas herramientas manuales es fundamental para que el Leer más

Herramientas profesionales Würth: diferencias, ventajas y aplicaciones

Introducción Si sos un profesional que busca herramientas confiables, duraderas y precisas para trabajar todos los días, esta guía es Leer más


Formulario de contacto